This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:OUT 端子上有大电容(220uF)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656927/tps2h160-q1-large-cap-220uf-on-out-terminal

器件型号:TPS2H160-Q1

你好

 

我的客户打算使用 TPS2H160-Q1进行热插拔检测。

如果 OUT 端子上有大电容(220uF)、则通过/ST1延迟对客户进行电流限制检测。

如果没有 CAP、/ST1会立即变为低电平。

我认为如果加价是预先收费的,是合理的。

因此、对于客户的应用、大电容不应位于 OUTx 终端处。

 

请您查看随附的 PPT 并向我提供您的意见吗?

对这样一个基本的调查感到遗憾

 

 

此致

 

 

e2e.ti.com/.../tps2H160_2D00_q1_5F00_large-caps-on-OUT-terminal.pptx

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ST 正在监控 IOUT 电流。 正确、如果电容器预充电、它会在短时间内提供负载电流 ILOAD。 该电路的作用类似于2个并联的电压源、通过连接负载、电流从最低阻抗源流出。 在这种情况下、220uF 电容器是最低阻抗。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mahmoud San
    感谢您的回答。