Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 你好
我的客户打算使用 TPS2H160-Q1进行热插拔检测。
如果 OUT 端子上有大电容(220uF)、则通过/ST1延迟对客户进行电流限制检测。
如果没有 CAP、/ST1会立即变为低电平。
我认为如果加价是预先收费的,是合理的。
因此、对于客户的应用、大电容不应位于 OUTx 终端处。
请您查看随附的 PPT 并向我提供您的意见吗?
对这样一个基本的调查感到遗憾
此致
e2e.ti.com/.../tps2H160_2D00_q1_5F00_large-caps-on-OUT-terminal.pptx