请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ500212A、 BQ50002、 BQ500511、 BQ51051B您好!
我处于产品的开始阶段、我需要一个无线充电解决方案、包括 Tx 和 Rx。
TX:查找小于5W 的发送
RX:希望为4.35V、0.5A 的锂离子电池充电。
在发送器上、BQ500212A 可用、但 NRND。 还有 BQ500511/BQ50002组合、但也是 NRND。 TI 是否已退出无线电源业务? 如果不是、我应该使用哪些器件?
对于接收器、BQ51051B 具有集成充电功能、因此看起来很有吸引力。 该部件是否很快会成为 NRND? 是否有更好的解决方案?
谢谢、
Derek