This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找无线充电解决方案的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ50002, BQ500511, BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657514/looking-for-recommendations-for-wireless-charging-solution

主题中讨论的其他器件:BQ500212ABQ50002BQ500511BQ51051B

您好!

  我处于产品的开始阶段、我需要一个无线充电解决方案、包括 Tx 和 Rx。  

TX:查找小于5W 的发送

RX:希望为4.35V、0.5A 的锂离子电池充电。

在发送器上、BQ500212A 可用、但 NRND。 还有 BQ500511/BQ50002组合、但也是 NRND。 TI 是否已退出无线电源业务? 如果不是、我应该使用哪些器件?

对于接收器、BQ51051B 具有集成充电功能、因此看起来很有吸引力。 该部件是否很快会成为 NRND? 是否有更好的解决方案?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq5105XB 将在一段时间内没有 NRND 计划。
    您上面提到的两个 TX 是 NRND、但没有停产计划。 两者都很好、没有技术问题。
    没有新器件推出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。 要让客户允许设计 NRND 器件、这将是一项挑战。

    无线电源领域就像狂野的西部一样-许多部件出来后成为 NRND。 很难找到谁是主要角色。