This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:输出电压与电池电压不匹配

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657177/bq20z95-output-voltage-does-not-match-cell-voltage

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQEVSWEV2400

大家好、我对论坛和电量监测不熟悉。  我有一个笔记本电脑电池组(用于 MSI 2PC Dominator)、电池组的型号为 BTY-M6D。  一段时间前、我的电池组已死亡、我认为尝试使用新电池进行重建将是一种良好的学习体验。  (我买了一个便宜的新包装、这更像是一个实验、而不是任何其他实验)。  从那时起、我安装了新的电池单元并按照之前设置的方式设置了所有硬件。  使用 EV2400、我可以访问 bq20z95。  根据 bqEVSW、芯片工作正常(尽管在我的故障排除过程中、我完全将其复位、并且必须使用 bqEASY 将其设置为备份)。  由于制造商未更换解封键、我也可以完全访问。  

问题是、我只得到我预期的输出电压的10%。  电池已充满电、可产生11.9V 电压、但在 PACK+和 PACK-引脚上只能得到大约1.2V 电压。  这是一个问题、因为笔记本电脑无法在这么小的电压下启动。

我怀疑问题是硬件问题、可能是 FET 熔断。  我希望有人可以帮助我确认或拒绝这种情况、并探讨让该器件恢复正常运行的后续步骤。   

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gadgethm、您好!

    如果在设定状态下没有原理图和已知测量结果、则很难进行推测。 如果您认为 FET 已熔断、请执行电气测试-检查栅极漏极和源极的电压以确定 FET 是否熔断。 还要检查化学保险丝。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 FET 似乎可以、尽管其中一个 FET 的压降为0.32V、可能较低。  似乎并联了两个化学保险丝,但这两个保险丝看起来都不会熔断。  嗯。  我将研究更换 FET、看看它会给我带来什么。 谢谢!