Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 EV2400
大家好、我对论坛和电量监测不熟悉。 我有一个笔记本电脑电池组(用于 MSI 2PC Dominator)、电池组的型号为 BTY-M6D。 一段时间前、我的电池组已死亡、我认为尝试使用新电池进行重建将是一种良好的学习体验。 (我买了一个便宜的新包装、这更像是一个实验、而不是任何其他实验)。 从那时起、我安装了新的电池单元并按照之前设置的方式设置了所有硬件。 使用 EV2400、我可以访问 bq20z95。 根据 bqEVSW、芯片工作正常(尽管在我的故障排除过程中、我完全将其复位、并且必须使用 bqEASY 将其设置为备份)。 由于制造商未更换解封键、我也可以完全访问。
问题是、我只得到我预期的输出电压的10%。 电池已充满电、可产生11.9V 电压、但在 PACK+和 PACK-引脚上只能得到大约1.2V 电压。 这是一个问题、因为笔记本电脑无法在这么小的电压下启动。
我怀疑问题是硬件问题、可能是 FET 熔断。 我希望有人可以帮助我确认或拒绝这种情况、并探讨让该器件恢复正常运行的后续步骤。
提前感谢您的帮助!