This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:器件处于关断状态时的 VBACKUP 消耗

Guru**** 2814235 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657434/tps65910-vbackup-consumption-when-device-is-off-state

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3351

我将 PMIC TPS65910A31A1与 Sitara AM3351搭配使用。 我将 PMIC 的 RTC 与 内部振荡 器搭配使用、VBACKUP 电源为电池 CR2032 (3V)。

我的案例是:

当器件开启时、VBACKUP 引脚中的电流为0A。(正确)

当我将 PWRON 置为"0" 8秒时 、PMIC 进入关断状态。 在此状态下(关断)、VBACKUP 引脚中的电流为0、35mA、在数据表中、此情况下的电流最大  42uA。 (错误)。

RTC 保留时钟,但使用此电流时,CR2032 (168mAh)仅有效20天。 正确的时间至少为160天。

那么、我的电路有什么问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您是否将 VRTC 输出连接到任何设备? 如果您要将其连接到处理器、则处理器可能会产生额外的负载。

    另一个注意事项:TPS65910A31A1在关断状态下强制 VRTC 进入全功率模式、因此根据 VRTC LDO 接地电流规格(第5.13节)、我预计额外电流约为20uA。 如果您使用的是 TPS65910A3A1、则 VRTC LDO 应仅消耗3uA 电流、而不是23uA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将 VRTC 连接到 PU/PD 电阻器(10k)引导模式、AM3351的 VDDS_RTC (备用)和 AM3351的两个 PU 电阻器(EXT_WAKEUP 和 VRTC_DETECT)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们如何在器件关闭状态下将 VRTC 电源置于低功耗模式?
    我们在 PMIC 的寄存器0x1E 中写入了值0x01、但未求解。

    当我们关闭器件时、电源 VRTC 仍消耗350uA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    上拉电阻是否全部为1.8V? 如果任何上拉电阻器被强制为低电平、这可能会解释您的问题。 1.8V/10kohm = 180uA。

    根据以下链接、看起来处理器应该只使用~20uA: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Consumption_Summary

    如果您能够从 VRTC 上断开各种负载、则可以尝试使用数字万用表确定电流流向何处。