Other Parts Discussed in Thread: AM3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 主题中讨论的其他器件:AM3351
我将 PMIC TPS65910A31A1与 Sitara AM3351搭配使用。 我将 PMIC 的 RTC 与 内部振荡 器搭配使用、VBACKUP 电源为电池 CR2032 (3V)。
我的案例是:
当器件开启时、VBACKUP 引脚中的电流为0A。(正确)
当我将 PWRON 置为"0" 8秒时 、PMIC 进入关断状态。 在此状态下(关断)、VBACKUP 引脚中的电流为0、35mA、在数据表中、此情况下的电流最大 42uA。 (错误)。
RTC 保留时钟,但使用此电流时,CR2032 (168mAh)仅有效20天。 正确的时间至少为160天。
那么、我的电路有什么问题?
谢谢。