This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:EMI 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657430/lm5161-q1-emi-issue

器件型号:LM5161-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5161

您好 、专家:  

      我的客户正在使用 EMI 规格测试其电路板,在重新测试中,他们发现了从11Mhz 基本波导出的谐波频率55MHz、66Mhz、77Mhz、88Mhz。 请查看以下结果:  

      我只想确保 LM5161内部是否有11Mhz 时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    器件内部没有此频率的时钟。 检查开关节点是否有振铃、测量峰值之间的时间、并对频率使用1/时间。 如果振铃不匹配、那么基波开关频率的谐波很可能是多少?

    希望这对您有所帮助?

    David。