Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5161-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5161
您好 、专家:
我的客户正在使用 EMI 规格测试其电路板,在重新测试中,他们发现了从11Mhz 基本波导出的谐波频率55MHz、66Mhz、77Mhz、88Mhz。 请查看以下结果:
我只想确保 LM5161内部是否有11Mhz 时钟?