Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 主题中讨论的其他器件:LM5117、
您好!
您是否有一些要处理为 LM514或任何类似的非隔离式直流/直流控制器添加可编程电流控制的示例解决方案或应用编号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提供信息。
我将返回到 LM5145
值得尝试、否则它将非常不稳定
红色大号1是具有内部误差信号放大器的标准 CV 控制环路
红色大号2。 测量低侧分流器上的电流将电流放大到电流上。 放大器、该电压与 Vref 进行比较、以获得 CC 模式下所需的最大电流。 该快速比较器的输出为 0V 或3V。 该电压通过二极管和 RC 到达 CV FB。
如果输出电流低于设定电流、则输出 CC comp 0V、所有电流均在 CV 模式下工作。 如果输出电流超过设定的最大电流、则输出 CC comp 3V、即电阻分压器 RC/Rfb2上 的分压器、其电压高于800mV。 由于 FB 上存在过压、因此 LM5145可调节电压、从而降低电流。
它是否有机会工作、或者它是否是一个非常不稳定的解决方案?