This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:用于为 LM5145或类似降压控制器添加可编程电流控制的参考设计或应用手册?

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656830/lm5145-reference-design-or-appnote-for-adding-programable-current-controll-for-lm5145-or-similar-buck-controller

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5117

您好!

您是否有一些要处理为 LM514或任何类似的非隔离式直流/直流控制器添加可编程电流控制的示例解决方案或应用编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅讨论使用 LM5117进行电流控制的博客。 我指的是它使用 LM5117实现了一种简单的电流控制方法。 它还涉及可用于在没有 CM 引脚的控制器上实施电流控制的高级电路。

    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我将返回到 LM5145

    值得尝试、否则它将非常不稳定

    红色大号1是具有内部误差信号放大器的标准 CV 控制环路

    红色大号2。 测量低侧分流器上的电流将电流放大到电流上。 放大器、该电压与 Vref 进行比较、以获得 CC 模式下所需的最大电流。  该快速比较器的输出为 0V 或3V。 该电压通过二极管和 RC 到达 CV FB。

    如果输出电流低于设定电流、则输出 CC comp 0V、所有电流均在 CV 模式下工作。 如果输出电流超过设定的最大电流、则输出 CC comp 3V、即电阻分压器 RC/Rfb2上 的分压器、其电压高于800mV。 由于 FB 上存在过压、因此 LM5145可调节电压、从而降低电流。

    它是否有机会工作、或者它是否是一个非常不稳定的解决方案?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我编辑了我的初始回复、因为我误解了您提到的应用手册。  我认为基本实现可行、您需要确保电流环路比电压环路慢。

    希望这对您有所帮助?

    David。