主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 GPCRB、 BQSTUDIO
大家好、
目前、我在 S8P LiFePo4电池组上使用 BQ34Z100。
我对室温性能非常满意、但发现 SoC 在低温下不可靠(当达到0°C 时、SoC 跳至0%)
读了一点之后、我尝试运行 GPCRB。
计算失败,并显示以下消息:
错误:观察到负低温电阻、R=-16.1300087673119、这通常是由错误的化学 ID 选择引起的
因此、我决定继续使用 GPC 来确认我的化学 ID 选择(我最初没有确认、因为电池制造商列在 bqstudio 化学 ID 列表中、并指明我们应该使用哪种化学 ID)。
计算有效,但与最接近的化学 ID (这不是预期的;-)有较大偏差
最佳化学 ID:最大434最佳化学 ID 偏差,%:19.48
我尝试了2个不同的记录周期、但结果更少相同。 您能不能建议我下一步做什么、选择合适的化学 ID、并针对低温进行优化?
此致
Benoît μ A