This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:已知化学物质、但 GPC 偏差较大

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664230/bq34z100-g1-known-chemistry-but-gpc-high-deviation

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCRBBQSTUDIO

大家好、

目前、我在 S8P LiFePo4电池组上使用 BQ34Z100。  

我对室温性能非常满意、但发现 SoC 在低温下不可靠(当达到0°C 时、SoC 跳至0%)

读了一点之后、我尝试运行 GPCRB。  

计算失败,并显示以下消息:

错误:观察到负低温电阻、R=-16.1300087673119、这通常是由错误的化学 ID 选择引起的

因此、我决定继续使用 GPC 来确认我的化学 ID 选择(我最初没有确认、因为电池制造商列在 bqstudio 化学 ID 列表中、并指明我们应该使用哪种化学 ID)。

计算有效,但与最接近的化学 ID (这不是预期的;-)有较大偏差

最佳化学 ID:最大434最佳化学 ID 偏差,%:19.48


我尝试了2个不同的记录周期、但结果更少相同。 您能不能建议我下一步做什么、选择合适的化学 ID、并针对低温进行优化?

此致

Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    LFP 初始配置的一个常见问题是电池完全放松所需的时间太长。 匹配 ChemID 时、需要放宽限制、因此 dv/dt 非常低、从而可以获得良好的 DOD 值。

    使用 LiFePo4电池、电池可能需要48小时才能完全放松。 要创建化学 ID 匹配、请确保在充电前将电池置于空闲状态时完全放松。 充电后、请确保电池在充满电时以及完全放电后完全放松。

    如果问题仍然存在、请将提交给工具的存档及其结果附加到工具中、以供进一步分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回答、我将记录下另一个周期、并告诉您我是否仍面临此问题。

    此致

    Benoît μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据您的建议、我检查了所有记录的周期、并找到了一些具有较长休息时间(超过50小时)的周期

    以下是相关图表:

    然后,我将这些数据提交给了 GPC,但我仍然得到相同的结果(高偏差)以及以下警告:

    警告:无法检查最大 R 偏差比、因为放电小时率高于12。 心率= 25.561228906422

    感谢您的反馈

    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benoît、

    请向我发送此测试的日志、电池配置和电池数据表。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    请查找随附的请求数据。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Benoît μ A

    e2e.ti.com/.../Logsfiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否有机会查看这些数据?
    任何建议或评论都将是有益和感激的!

    此致

    Benoît μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是否对上述请求进行了更新?

    我应该创建一个新帖子吗?

    此致

    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此问题的支持已在 e2e.ti.com/.../682277中继续