This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:RAC 和 RSR 上的 bq25703A/RC 滤波器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657435/bq25703a-bq25703a-rc-filter-on-rac-and-rsr

器件型号:BQ25703A

您好!

RAC 和 RSR 上有 RC 滤波器、但 EVM 中的电阻器值不同。 您能告诉我为什么不使用同一个滤波器吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低电流 USB 应用中的输入电流限制、检测精度对于确保输入电流低于限制值至关重要。 10欧姆串联电阻可以提供更多的误差。 例如:如果10欧姆感应电阻器上的电流不匹配为16uA、则会产生0.16mV 误差、 即10m Ω 感应电阻器上的误差为16mA。 对于500mA USB 应用、误差超过3%。

    对于输出侧、我们对此问题没有太多了解。