您好、TI、
我是公司的新员工、我正在尝试了解我们当前使用 L4981A PFC 控制器 IC 的设计中的模拟 PFC。
我需要完全了解该电路中的反馈控制部分、因为我们遇到了一些输入电流振荡问题(非正弦波形跳动)。
我参考 L4981A 的应用手册以获取帮助。 您可以通过以下链接访问它:
我们计划推出 TI 产品、尤其是 UCD3138A IC 系列数字 PFC 解决方案。
我的以下问题与如何为升压 PFC 的内部电流环路选择补偿网络值有关。
第7、8和9页的疑问
下面的等式试图表示电感器下降斜率必须小于设置开关频率的 PWM 斜坡上升斜率。
电感器斜降斜率(在 GND 之前、我们看到感应电阻器为负侧)是在升压 MOSFET 导通期间、因此电感器上的电压应为 Vin、而不是 VO、如右下方的公式所示?
电流放大器增益的值是多少? 它由图9中的低频增益和高频增益组成。
实际上是乘法 (VO/L。 RS。 GCA)从 C/A 输出的梯度量 是否正确?
从第9页、
电压 VRS 如何等于以下? 我不明白如何通过获取输入电压(梯度)、C/A +ve 端子的 VRS 并将其乘以1/S 来找到 VRS?
这里最坏情况的含义是什么? 具有直流极点的该积分器来自哪里?
Gavg 的数量是多少?
Gavg 是如何实现的、如下所示? 它的物理含义是什么?
为什么 Gavg 乘以 GCA? 它们是否结合了两个传递函数? GCA 是高频传递函数还是 Gavg? 拆分它们的原因是什么?
在我将 GCA 相等之后,交叉频率达到上述值。 Gavg = 0'
在下面的等式中、零点来自哪里? GCA 与频率无关、Gavg 仅具有具有直流极点的积分器、因此零点来自哪里?
另外、下图中为什么 GCA 在6000Hz 左右存在零点? 它来自哪里?
还请给出图9中所示的补偿网络的闭环最终传递函数
在我尝试了解 PFC 升压转换器的电流环路补偿部分时、请帮助回答我的问题。 我们正在转向 TI 产品、尽管我们发现它们非常先进。
感谢你的帮助。
此致、
Peeterson。
PFC 升压环路补偿频率响应电流环路补偿网络