This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解升压 PFC 转换器中的内部电流控制环路补偿。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UC2854B, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665283/understanding-inner-current-control-loop-compensation-in-boost-pfc-converter

主题中讨论的其他器件:UCD3138AUC2854BUCD3138

您好、TI、

我是公司的新员工、我正在尝试了解我们当前使用 L4981A PFC 控制器 IC 的设计中的模拟 PFC。

 

我需要完全了解该电路中的反馈控制部分、因为我们遇到了一些输入电流振荡问题(非正弦波形跳动)。

我参考 L4981A 的应用手册以获取帮助。 您可以通过以下链接访问它:  

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/94/6e/ec/8c/4c/3e/40/a9/CD00003936.pdf/files/CD00003936.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003936.pdf

 

我们计划推出 TI 产品、尤其是 UCD3138A IC 系列数字 PFC 解决方案。

 

我的以下问题与如何为升压 PFC 的内部电流环路选择补偿网络值有关。

 

第7、8和9页的疑问


下面的等式试图表示电感器下降斜率必须小于设置开关频率的 PWM 斜坡上升斜率。

电感器斜降斜率(在 GND 之前、我们看到感应电阻器为负侧)是在升压 MOSFET 导通期间、因此电感器上的电压应为 Vin、而不是 VO、如右下方的公式所示?

 

电流放大器增益的值是多少? 它由图9中的低频增益和高频增益组成。

实际上是乘法 (VO/L。 RS。 GCA)从 C/A 输出的梯度量 是否正确?

 

从第9页、

电压 VRS 如何等于以下? 我不明白如何通过获取输入电压(梯度)、C/A +ve 端子的 VRS 并将其乘以1/S 来找到 VRS?

这里最坏情况的含义是什么? 具有直流极点的该积分器来自哪里?

 

Gavg 的数量是多少?

 

Gavg 是如何实现的、如下所示? 它的物理含义是什么?

为什么 Gavg 乘以 GCA? 它们是否结合了两个传递函数? GCA 是高频传递函数还是 Gavg? 拆分它们的原因是什么?

在我将 GCA 相等之后,交叉频率达到上述值。 Gavg = 0'

 

在下面的等式中、零点来自哪里? GCA 与频率无关、Gavg 仅具有具有直流极点的积分器、因此零点来自哪里?

另外、下图中为什么 GCA 在6000Hz 左右存在零点? 它来自哪里?

还请给出图9中所示的补偿网络的闭环最终传递函数

 

在我尝试了解 PFC 升压转换器的电流环路补偿部分时、请帮助回答我的问题。 我们正在转向 TI 产品、尽管我们发现它们非常先进。

 

感谢你的帮助。

 

此致、

Peeterson。

 

PFC 升压环路补偿频率响应电流环路补偿网络

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jose
    L4981A 是 ST 部件、您应联系 ST 以获得所需的任何支持。
    TI 使 UC2854B 成为一款出色的器件、并且有一个全面的支持文档列表、可回答您的任何问题。
    文档文件夹位于以下位置:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的回复。

    两个 IC 中的 CCM 平均电流模式控制概念相同。 如果您知道我的问题的答案、请帮助回答我的问题吗?

    我们将为新加坡的线键合机器开发2.5KW PFC。 它将使用 TI 数字 PFC。

    如果我能够了解当前设计、这将对新设计有所帮助。

    坦白说、ST 客户支持是垃圾! 因此、我求助于 TI 的帮助!

    如果您知道、请回答我的问题。

    感谢您的参与、很抱歉给您带来不便。


    此致、
    Peeterson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让这个帖子出现在这里。 我会自己找到解决方案并为他人的利益回复...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peeterson:

    由于您可以自行找到答案、因此我将关闭此问题。 顺便说一下、感谢大家计划将 UCD3138A 用于您的 PFC 解决方案。 请访问 TI 网站并搜索 UCD3138、我们提供了大量有关 UCD3138控制型数字 PFC 解决方案的支持文档。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

          我曾承诺为他人的利益调查这一问题、因此我也这样做了。 我将在下一个帖子中详细介绍以下摘要。

    在以下链接的 Coursera 中的视频讲座中可以找到不带补偿和带补偿的内部电流环路传递函数。

    https://www.coursera.org/learn/current-control

    转至第4周-> 平均电流模式控制->视频: 4.7 PFC 整流器简介和设计示例

    您可以在此处了解传递函数。

    基本而言,您需要对(补偿电流环路)波特图进行整形,以便获得(1/2)*FSW 带宽、足够的相位裕度、高直流/低频增益。

    您必须在 PWM 斜坡斜率等限制条件的帮助下完成此操作、因为感应到负电流、所以它不是电感电流上升斜率。

    我很快将使用手写笔记的照片对此进行更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Peeterson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peeterson:

    感谢您分享。 期待您的笔记。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过消除高频或低频极点/零点、可以简化相关频率的传递函数。 这些注释加上 Coursera 的视频和应用手册足以理解 PFC 中内部电流环路的运行和修改;

    谢谢、

    佩特森。