请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-E0 您好!
您能告诉我 LP8758-E0的"压降电压"。
"压降电压"在数据表 P.6中被写为最小值0.7V。
此保证值是否因负载电流而放宽?
如果是、请告诉我最小0.7V 的负载电流情况。
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sakai-San、
不用客气。 没问题。
在某些情况下、还需要更改规格以及进行新的仿真和验证。
如果您的 Vin=3.08V 且电流为500mA,但输出电压是多少?
压降电压是 VIN-VOUT 之间的比率以及彼此之间的电压接近程度、转换器仍然能够提供满电流。 在 VIN-VOUT 比较低或电流较低的情况下、我们没有这方面的规格。 在此数据表中、压降并不意味着高侧开关完全打开、而是满足规格要求的条件。
但愿这对您有所帮助。
此致、
Jari Niemelä í a