This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:关于压降电压

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655230/lp8758-e0-about-dropout-voltage

器件型号:LP8758-E0

您好!

您能告诉我 LP8758-E0的"压降电压"。

"压降电压"在数据表 P.6中被写为最小值0.7V。

此保证值是否因负载电流而放宽?

如果是、请告诉我最小0.7V 的负载电流情况。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    通常、在较低的负载电流下、压降要求会更小、但我不确定该器件的压降的负载条件。 我正在咨询设备专家、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl-San、

    感谢你的答复。

    我期待他的回答。

    何时可以得到答案?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    此压降电压规格不会因负载而放宽。 0.7V 压降满足了器件提供最大电流的能力、并且没有其他相关规格。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。
    换言之、当它不是4A 电源时、如果 VIN-VOUT <0.7V 是否更好?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、换句话说、如果 VIN-VOUT 大于0.7V、则更好。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JARI-SAN、您好!

    当 VIN - VOUT 低于0.7V 时有什么风险?
    负载电流预计约为0.5A

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我不会说一种风险。 数据表参数是在指定条件下测量的。 如果不符合压降电压规格、其他参数也可能超出规格范围。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    感谢您的盛情款待。

    很抱歉经常打扰你。

    在某些条件下也很难保证压降电压吗?

    条件为 Vin = 3.08V、Iout = 500mA。

    它是否是一个参数、指示该压降电压调节无法设置为100%占空比?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    不用客气。 没问题。

    在某些情况下、还需要更改规格以及进行新的仿真和验证。

    如果您的 Vin=3.08V 且电流为500mA,但输出电压是多少?

    压降电压是 VIN-VOUT 之间的比率以及彼此之间的电压接近程度、转换器仍然能够提供满电流。 在 VIN-VOUT 比较低或电流较低的情况下、我们没有这方面的规格。 在此数据表中、压降并不意味着高侧开关完全打开、而是满足规格要求的条件。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JARI-SAN、您好!

    感谢您的回复。
    我们储藏室的输出电压条件为2.9V。

    这意味着压降电压是一个满足规格并且不包含 maxDuty 的含义的条件?
    即使 VIN - VOUT 正常移动小于0.7V、是否应考虑到 IC 等的变化可能无法按规定移动?
    由于客户在上述 VIN、VOUT 和 IOUT 条件下正常运行、因此他们希望能够移动。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、压降意味着 VIN-VOUT 等于或高于0.7V 时将完全满足所有其他规格。 它与最大占空比无关。
    器件可在0.7V 压降下正常工作、但在非常条件下可能无法满足其他规格。

    客户可以在低于0.7V 压降的情况下运行、但他们负责验证器件行为是否可接受。

    此致、
    Jari Niemelä í a