This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:LM3450可在110V-230V?下实现 Triac 调光

Guru**** 1440210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661008/lm3450-lm3450-can-make-triac-dimming-for-110v-230v

器件型号:LM3450

LM3450可实现110V-230V?的 Triac 调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    创建 TRIAC 可调光通用输入设计非常困难。 您的功率级别是多少? 问题在于 EMI 滤波器。 X 电容器值将在低输入电压下确定、使其值大于仅为230VAC 的值。 这会导致三端双向可控硅开关元件兼容性问题、从而将电流保持在230 VAC 的高输入电压。 根据功率级别的不同、这可以完成、但对于110 VAC 或230 VAC 的输入电压来说并不是最佳选择、并且很可能比两个单独的设计的效率要低。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。一系列10W-60W 产品。110V-230V 能提供多大的功率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据几个因素执行所有这些功率范围。  一些调光器需要比其他调光器更多的保持电流。  困难的功率级别将是10瓦。  更高的功率也可能很困难、具体取决于 EMI 滤波器的设计方式、更多的 X 电容器可能需要更大的保持电流、这需要能够耗散功率的组件。

    对于能够提供110VAC 和230VAC 输入的10瓦功率、X 电容器的大小将为110VAC、这将大于230VAC 所需的值。  根据所需的三端双向交流调光器的选择、这需要230 VAC 的保持电流更大。  这只是使其效率降低、总体工作温度升高。  它实际上是设计电路、构建和测试它需要使用的所有调光器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入100V、输出30V、700mA、该方案的效率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yy、

    如果设计为仅适用于100VAC 输入、则应能根据设计实现85%或稍高的效率。  您是否在为您的设计寻找单级或双级?

    如果设计用于110-230 VAC 输入、您可能会发现它将处于80%或80%的低电平范围、具体取决于您希望您的设计与哪种调光器兼容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。