Other Parts Discussed in Thread: LM3450
LM3450可实现110V-230V?的 Triac 调光
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以根据几个因素执行所有这些功率范围。 一些调光器需要比其他调光器更多的保持电流。 困难的功率级别将是10瓦。 更高的功率也可能很困难、具体取决于 EMI 滤波器的设计方式、更多的 X 电容器可能需要更大的保持电流、这需要能够耗散功率的组件。
对于能够提供110VAC 和230VAC 输入的10瓦功率、X 电容器的大小将为110VAC、这将大于230VAC 所需的值。 根据所需的三端双向交流调光器的选择、这需要230 VAC 的保持电流更大。 这只是使其效率降低、总体工作温度升高。 它实际上是设计电路、构建和测试它需要使用的所有调光器。
此致、