This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206的 Vref 精度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656904/tps51206-vref-accuracy-of-tps51206

器件型号:TPS51206

您好!

我们收到了客户关于 TPS51206的问题。

请帮帮我们。

您能告诉我 TPS51206的 VREF 精度吗?

在最坏的情况下、VREF 的精度为±1.25%。

如果按如下方式限制输出电流和温度、则输出电压误差是否在±1%以内?

温度范围:0至75℃

输出电流:在5mA 之内或3mA 之内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此设计中使用了哪种类型的 DDR?
    当 VREF 电流为100uA 时、VREF 容差在+/- 1%范围内并留有余量。
    通常、100uA 的电流应足以满足 DDR3或 DDR4应用的需求。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    此设计中的 DDR 类型为 DDR3L。

    当 VREF 电流为100uA 时、VREF 容差在+/- 1%范围内并留有余量。  

    我理解 上述内容。

    谢谢。

    此致。