Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 您好!
我们收到了客户关于 TPS51206的问题。
请帮帮我们。
您能告诉我 TPS51206的 VREF 精度吗?
在最坏的情况下、VREF 的精度为±1.25%。
如果按如下方式限制输出电流和温度、则输出电压误差是否在±1%以内?
温度范围:0至75℃
输出电流:在5mA 之内或3mA 之内