This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:具有 UCD3138128A,头文件、但无法构建 UCD3138128A 项目?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656887/ccs-ucd3138-have-the-head-file-of-ucd3138128a-but-it-can-not-built-ucd3138128a-project

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

拥有 UCD3138128A,头文件、但无法构建 UCD3138128项目?

您是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的内容表明代码可能从未适应128A。  使用128代码可能会很好地运行、因为它们非常兼容。  我还建议查看此处的128A 迁移指南:

    这将告诉您需要将电流从128更改为128A (如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢