This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:替代 IC 的建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657087/tps386000-suggestion-for-alternate-ic

器件型号:TPS386000

您好!

我的应用需要4通道电压监控、最好像 TPS386000那样进行调节。 根据数据表、我了解看门狗延迟时间不可编程、通常为612ms。 我的应用需要30ms 的延迟时间。 请建议也提供此功能的 IC。 此外、还欢迎提出单独的监控器和看门狗 IC 建议。 电压阈值精度预计小于=1%。

此致、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、

    我想我们有几个解决方案可以使用。 我想澄清的是、当您说"应用需要30ms 的延迟时间"时、您是在错过 WDI 脉冲之后触发复位(并变为低电平)之前的多长时间、还是您是在谈到时间复位在恢复高电平之前保持低电平 (恢复到正常状态)?

    我将在澄清这种拖延时提出一些解决办法建议。 谢谢!

    Michael