Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS386000 您好!
我的应用需要4通道电压监控、最好像 TPS386000那样进行调节。 根据数据表、我了解看门狗延迟时间不可编程、通常为612ms。 我的应用需要30ms 的延迟时间。 请建议也提供此功能的 IC。 此外、还欢迎提出单独的监控器和看门狗 IC 建议。 电压阈值精度预计小于=1%。
此致、
Lakshmi