This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:[LM5145]为什么 LM5145在二极管仿真模式下运行时响应速度较慢?

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656247/lm5145-lm5145-why-lm5145-would-have-slow-response-time-when-it-operates-on-diode-emulation-mode

器件型号:LM5145

大家好、

如数据表 所述、我对 LM5145在二极管仿真模式下运行时响应速度慢感到困惑?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    由于电压模式控制在 DCM 下运行、环路带宽会下降到较低的频率、因为调制器增益会降低。

    请单击下面详细讨论此问题的文章的链接。

    www.ti.com/.../slva301.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

     在二极管仿真模式下,您能不能帮助我告诉我如何提高轻负载时的响应速度?

    似乎只有 COMP 引脚(LM5145的引脚4)和 RC2/CC3可以调节…Ω 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    建议使用在线计算器并将 CCM 中环路的带宽(BW)增加到尽可能高的频率、同时仍保持稳定。 这通常通过增加 RC1并调整其他补偿组件来实现。 默认情况下、较高的 CCM BW 将确保较高的 DCM BW。

    希望这对您有所帮助?

    David。