Other Parts Discussed in Thread: TPS54618
大家好、
我的客户使用 TPS54618生成以下电路。
在这个电路中、很少(5个电路板中有3个)、有一个现象是电源接通后输出下降。
<正常输出> 当输出下降>μ A 时为<μ A
由于评估结果、移除连接到电源线的二极管后不会输出。
※â"充电器/序列发生器"列
客户计划根据此方法采取措施、
但据说,他们想知道为什么发生这种情况,这取决于内部协商中是否存在二极管。
※您可以猜到。
<电源规范>
VIN=3.3V
Vout=2V (用于 CPU 内核)
Iout=3A@最大值
FSW=1.67MHz (RT= 100kΩ μ s)
<问题>
请告诉我(合理)为什么输出随着添加二极管的电路而下降。
※您可以猜到。
此致、
Pokun