This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:您能告诉我 TPS54618#39的相关信息吗?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656268/tps54618-could-you-tell-me-about-tps54618-s-cirquit

器件型号:TPS54618

大家好、

我的客户使用 TPS54618生成以下电路。

在这个电路中、很少(5个电路板中有3个)、有一个现象是电源接通后输出下降。

<正常输出> 当输出下降>μ A 时为<μ A

由于评估结果、移除连接到电源线的二极管后不会输出。

※â"充电器/序列发生器"列

客户计划根据此方法采取措施、

但据说,他们想知道为什么发生这种情况,这取决于内部协商中是否存在二极管。

※您可以猜到。

<电源规范>

VIN=3.3V

Vout=2V (用于 CPU 内核)

Iout=3A@最大值

FSW=1.67MHz (RT= 100kΩ μ s)

<问题>

请告诉我(合理)为什么输出随着添加二极管的电路而下降。

※您可以猜到。

此致、

Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    我将不得不考虑这一点。 如果您可以显示输出下降时放大的 SW 节点、这将有所帮助。 可以提供吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我。

    开关波形如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    TPS54168正在灌电流、这会将输出下拉。 我建议移除二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,约翰-桑。
    如果 IC 使用灌电流降低输出、为什么输出会由于二极管电路而下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压是保持在该低电平、还是随时间的推移而上升和下降? 我能看到 COMP 引脚波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、

    我在您的电路上运行了 pspice 仿真。  它没有显示任何下降。  我在原理图中注意到了一些问题。  当 VIN 足够高以便通过外部 UVLO 启用 TPS54618时、SS/TR 上的电压已经高于0.8V、因此输出电压将在没有 SS 时间的情况下尽快斜升。  您可能应该使用 SS 电容器、而不是尝试将 Vout 跟踪到 Vin。  您能告诉我您的应用以及您尝试这些异常电路配置的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们与客户进行面谈时、我们通过将0.01 μ F 电容连接到 SS 引脚来确认该电容、但也将其复制到了相同的引脚中。

    3.3V 和2.0V 之间的二极管电路是电源目标 CPU 的推荐电压、内核电压差需要小于1.6V
    因此、建议从 CPU 上使用该电路。
    *客户使用的 CPU 有点旧。


    尽管反措施建议与客户达成了移除二极管电路的协议、但客户需要在内部会议上解释原因。

    因此,请让我知道可能的原因,因为这是可以猜到的。
    (为什么在该系统中插入二极管电路会导致输出下降?)
    ※如果客户会说服,则可以“关闭”。

    此致、
    Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    让我看看我能找到什么。 我有疑问、因为仿真不会重现您的情况。 您是否找到了我之前的问题?

    电压是保持在该低电平、还是随时间的推移而上升和下降? 我能看到 COMP 引脚波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pokun、

    我一直在考虑您的问题。  虽然我不能完全重复、但它肯定与预偏置启动相关。  您将使用两个二极管来强制 Vout 在稳压器启动之前跟踪1.2V 内的 Vin。  这会在输出端引入"预偏置"电压。  TPS54618将尝试在斜升输出之前对该电压进行放电、如第二组波形所示。  TPS54618作为灌电流限制。 可以关闭高侧和低侧 FET。  当电流不再流入电感器时、SW 节点电压将达到波形所示的输出电平。  如果您需要完整的分析、我可以提供。  最好是将其脱机。  您可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。  我将需要一组全面的高分辨率波形。  如果您需要进一步了解、我们可以讨论确切的详细信息。  请告诉我。