Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 TPS23861数据表中的 ICUT 电流限制编码器(表15)如何与不同的 POE 类别相关联。 我希望添加分级保护、以便1级器件的拉电流不能超过其分级电流。 根据我的理解、1级可从 PSE 提供高达4W 的功率、PSE 的规格电压范围为44 - 57V (我使用的是48V)、这意味着1级可将70mA 拉至90mA、这在表中不是一个选项。
感谢你的帮助。