This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:ICUT 电流限制编码器(1类)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656698/tps23861-icut-current-limit-encoder-type-1

器件型号:TPS23861

 TPS23861数据表中的 ICUT 电流限制编码器(表15)如何与不同的 POE 类别相关联。 我希望添加分级保护、以便1级器件的拉电流不能超过其分级电流。 根据我的理解、1级可从 PSE 提供高达4W 的功率、PSE 的规格电压范围为44 - 57V (我使用的是48V)、这意味着1级可将70mA 拉至90mA、这在表中不是一个选项。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果您在自动模式下配置 TPS23861、ICUT 电流将根据分类结果自动设置。 但是、如果您在半自动或手动模式下配置 TPS23861、则必须通过 I2C 设置流经 MCU 的 ICUT 电流。
    最小 ICUT 电流为110mA、您无法指定为70mA-90mA。 但您可以使用 MCU 通过读取端口电压和电流来监控端口功率、从而实现软件保护。

    谢谢你
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否澄清一下这一点、因为我已在自动模式下将1类器件插入 IC 并在48V 时测量200mA、这两个值都高于分级功率限制和 ICUT 电流限制(如果设置为110mA)。
    自动模式下的 IC 是否仅设置器件类型的 ICUT 限制、例如1类374mA。
    我想我的主要问题是表中的值来自哪里(110mA、204mA、374mA)、因为我发现它们与 POE 类别不一致。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在自动模式下、当插入0、1、2和3类(1类) PD 时、PSE 会自动将 ICUT 设置为374mA。

    如果您想使用110mA、则必须使用 MCU 进行配置。

    表值源自客户的常见用途。

    谢谢你

    此致

    Jack Chen