Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 主席先生,
我使用 TPS55165-Q1构建了一个符合以下规格的电路:-
输入= 8V 至32VDC
100mA 时输出= 12V
我在一个通用板上构建了这个电路、其中的组件彼此硬接线。 我已根据此器件数据表第30页上显示的原理图连接电路(SLVSD46 - 2017年11月)
电路在降压模式下工作,但在升压模式下不工作(即当输入低于12V 时),我没有获得12V 输出。 输出电压仍比输入电压低约3.5V
根据数据表、降压转换到升压转换应"自动发生"
请告知我的电路中没有发生这种情况的原因
此致
Atul Bhakay