This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps55165-Q1:它能在通用板上工作吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657095/tps55165-q1-will-it-work-on-a-general-purpose-board

器件型号:TPS55165-Q1

主席先生,

我使用 TPS55165-Q1构建了一个符合以下规格的电路:-

输入= 8V 至32VDC

100mA 时输出= 12V

我在一个通用板上构建了这个电路、其中的组件彼此硬接线。 我已根据此器件数据表第30页上显示的原理图连接电路(SLVSD46 - 2017年11月)

电路在降压模式下工作,但在升压模式下不工作(即当输入低于12V 时),我没有获得12V 输出。 输出电压仍比输入电压低约3.5V

根据数据表、降压转换到升压转换应"自动发生"  

请告知我的电路中没有发生这种情况的原因

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能导致此类问题的两个因素:(1)电路连接错误、以及(2)布局不良。 我相信您已仔细检查了您的电路连接。 因此(2)可能是需要关注调试的领域。 该电路在2MHz 下运行、如果布局未正确放置、噪声会影响运行。 PCB 布局应遵循数据表中提供的设计指南。 我还建议您订购 TPS55165 EVM 并首先进行评估、然后开发您自己的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。

    由于此电路被固定在通用电路板上、尽管组件被焊接在器件附近、但显然未遵循任何布局指南。

    我的印象是、当按照我的方式组装高频电路时、我将获得功能结果(即我将获得所需的输出)、但不会获得性能(纹波、效率、噪声等)

    但是、我没有获得所需的输出  

    您能进一步解释一下。

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎并感谢您考虑将 TPS55165用于您的应用。

    该转换器监控输入和输出电压以确定工作模式:降压、升压或降压/升压。 它是电流模式控制器件、因此电流感应也会影响运行。 当布局不干净时、高开关噪声可能会影响这些电流和电压感应信号、并导致器件做出错误的决策。