This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:如何在轻负载下关闭突发模式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657096/ucc28950-how-to-turn-off-the-burst-mode-in-light-load

器件型号:UCC28950

你(们)好,先生

能否在轻负载条件下关闭突发模式?

我将该部件用于直流电源、因此 我需要稳定的直流总线

请提供建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    可以使用最小 RTmin 值来最小化突发模式。  

    下图中允许的最小 RTmin 值为10kohm、根据数据表中的公式8计算 Tmin 为59.2nsec。 您无法关闭突发模式。

    此致、

    如果您认为您的查询已被解决、请点击"已回答"按钮。 谢谢

    区域