Other Parts Discussed in Thread: TPS61187
您好!
我们尝试使用 TPS61187在20mA 时驱动60个白光 LED、并且芯片会在一段时间后出现故障。
这里是原理图、LED 已被排除、但与数据表和 EVM 中指定的完全相同。
输入电压为12V、通过1m 至1.5m 长的电源线供电。 PWM 的占空比范围为0至1。
是否有任何需要考虑的因素会使 TPS61187随时间推移(从 DoA 到数周或数月)发生故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
它在启用时停止调节。 因此 Vin ~ Vout = 12V。
我在它停止工作之前获取了一些波形、这些波形可能会对您有所帮助。
输入电压瞬态通电时、过冲有一些达到15.4V 的情况:
VOUT 瞬态、平稳斜升至16.8V
然后、施加 PWM、在~30ms 内将电压从12.4V 斜升至31.6V:
但等一下、我们是从16.8V 开始的、那么为什么现在是12.4V 呢? 因此、我查看了更长的时间范围:
因此、在上电时、输出电压变为16.8V、然后斜降至12V、在施加 PWM 时、输出电压上升至31.6并保持稳定在30.8。
当它通电时、几乎听不到任何嘀嗒声。
这对您有什么帮助吗?