This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61187:一段时间后停止工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665650/tps61187-stops-working-after-a-while

器件型号:TPS61187

您好!

我们尝试使用 TPS61187在20mA 时驱动60个白光 LED、并且芯片会在一段时间后出现故障。

这里是原理图、LED 已被排除、但与数据表和 EVM 中指定的完全相同。

输入电压为12V、通过1m 至1.5m 长的电源线供电。 PWM 的占空比范围为0至1。  

是否有任何需要考虑的因素会使 TPS61187随时间推移(从 DoA 到数周或数月)发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torben、

    感谢您的提问。

    您能否分享有关 TPS61187配置的更多信息、以在20mA 时驱动60个白光 LED?

    您的原理图中 Rset 的值是什么? 我无法在您的原理图上清楚地看到该值。 您的原理图中是否为19k Ω、在这种情况下、每通道不对应20mA。

    还有什么是输出电压(或您使用的 LED 的正向电压 Vf)?

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    很抱歉、回答很长、我未收到通知邮件。

    Rset 为39k Ω-我可以看到它不是20mA、而是30mA

    对于10个串联 LED、VF 通常为3.2V/ LED、或32V。 LED 为 Cree C512-WNN

    当然、我可以用60.4k Ω 的 Rset 进行测试、但30mA 仍在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torben、
    您能更详细地描述您的故障模式吗? 您的应用对我来说很好、您是否在应用工作时检查了运行波形? 您的输入电缆看起来很长、您是否检查了该电缆的电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它在启用时停止调节。 因此 Vin ~ Vout = 12V。

    我在它停止工作之前获取了一些波形、这些波形可能会对您有所帮助。

    输入电压瞬态通电时、过冲有一些达到15.4V 的情况:

    VOUT 瞬态、平稳斜升至16.8V

    然后、施加 PWM、在~30ms 内将电压从12.4V 斜升至31.6V:

    但等一下、我们是从16.8V 开始的、那么为什么现在是12.4V 呢? 因此、我查看了更长的时间范围:

    因此、在上电时、输出电压变为16.8V、然后斜降至12V、在施加 PWM 时、输出电压上升至31.6并保持稳定在30.8。

    当它通电时、几乎听不到任何嘀嗒声。

    这对您有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torben、

    感谢您分享详细信息。 请给我们一些时间来查看您的测量结果、我们的其中一位将在下一个工作日(3月19日星期一)返回给您。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Torben、

    您能否分享有关故障机制的更多详细信息?

    对于负载、您有10个串联的 LED (VF =~3.2V)、因此预期为~31V。 您说过"一段时间后停止工作"、让 LED 保持点亮是否需要几秒钟? 您还说:"有什么值得注意的东西会使 TPS61187随着时间的推移(从 DoA 到数周或数月)发生故障?"

    您的条件(30mA 和32VBOOST)在 DS 规格范围内、因此您不应达到热限值。 但是、您是否尝试使用20mA/通道负载设置?

    此外、您的输入电源是否具有足够的电流限制?

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我给出的时间范围内、一段时间后停止:从 DoA 到几周或几个月。

    我们将尽快尝试每通道20mA。

    我不确定您的最后一个问题到底是什么意思。 电源的额定电压为12V 7.5A、另一个 PCB 的额定电流为4A、其中两个 PCB 的额定电流分别为1.75A。