This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压转换器设计需要帮助

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656917/buck-boost-convertor-design-help-required

主题中讨论的其他器件:TPS55165-Q1

您好!

我正在尝试设计一个具有以下规格的降压/升压转换器

  • VIN = 8V 至32V
  • Vout = 12V
  • Iout =有两个条件
    • 0mA 负载
    • 20mA 负载
  • 电流消耗是一个主要的关注点、因为该器件将电池(10.8V)作为输入作为正常电源、并在可用时将8V 至32V 的外部电源。
  • 其他电路将在3.3V @5mA 电源下工作、并且具有另一个降压转换器。
  • 当12V 上的负载为0mA 时、总电流消耗应小于5mA

有人能否为这种情况提出一个良好且可靠的解决方案?

提前感谢。

此致、

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看集成了所有 FET 的 TPS55165-Q1降压/升压转换器、并将器件设置为低功耗省电模式。 您可以订购 EVM 以先进行评估。