Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS55165-Q1您好!
我正在尝试设计一个具有以下规格的降压/升压转换器
- VIN = 8V 至32V
- Vout = 12V
- Iout =有两个条件
- 0mA 负载
- 20mA 负载
- 电流消耗是一个主要的关注点、因为该器件将电池(10.8V)作为输入作为正常电源、并在可用时将8V 至32V 的外部电源。
- 其他电路将在3.3V @5mA 电源下工作、并且具有另一个降压转换器。
- 当12V 上的负载为0mA 时、总电流消耗应小于5mA
有人能否为这种情况提出一个良好且可靠的解决方案?
提前感谢。
此致、
Chetan