This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:VIN 与 Vref

Guru**** 2611485 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662893/lms3655-vin-vs-vref

器件型号:LMS3655

您好!

LMS3655的特性在 VIN=13.5V 时指定。

您能否向我展示"VIN 与 Vref"以供我们参考?

我的℃要求将 Vref 保持在实际使用量的±1%以内(VIN=24V、Tj=80 μ A)。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    我将查看在这种情况下我们是否已经有任何数据。

    您的时间范围是多少? 如果需要生成此数据、则需要额外的时间。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn-San、

    感谢你的帮助。

    我的客户在本月内决定该器件。
    因此、我希望尽快获取信息。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我对这项请求的拖延表示歉意。 尽管我们没有 VIN 与 Vref 的关系曲线、但我已经能够找到标称电压(12Vin)和最大输入电压(36Vin)下基准电压的测试结果。 在整个输入电压范围内、基准电压保持在+/- 1%以内。

    此致、
    Katelyn