Other Parts Discussed in Thread: LMS3655
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMS3655 您好!
LMS3655的特性在 VIN=13.5V 时指定。
您能否向我展示"VIN 与 Vref"以供我们参考?
我的℃要求将 Vref 保持在实际使用量的±1%以内(VIN=24V、Tj=80 μ A)。
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.