Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 尊敬的所有人:
使用时 tps54821会引起混淆。以下说明可在其数据表中找到:
EN 引脚有一个内部上拉电流源、可用于调节输入电压
通过两个外部电阻器实现欠压锁定(UVLO)。 此外、器件的 EN 引脚可悬空
内部上拉电流运行。
1内部上拉电流是多少?
2如果 EN 引脚由前级电源的 PG 信号控制、是否可以在没有拉电阻的情况下直接连接????ou
非常感谢! 期待您的回复!!!