This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:使用问题的 TPS54821

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657083/tps54821-tps54821-using-problem

器件型号:TPS54821

尊敬的所有人:

使用时 tps54821会引起混淆。以下说明可在其数据表中找到:

EN 引脚有一个内部上拉电流源、可用于调节输入电压
通过两个外部电阻器实现欠压锁定(UVLO)。 此外、器件的 EN 引脚可悬空
内部上拉电流运行。

1内部上拉电流是多少

2如果 EN 引脚由前级电源的 PG 信号控制、是否可以在没有拉电阻的情况下直接连接????ou


非常感谢! 期待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查找我的意见以回答您的问题。
    1.关于上拉电流值、请参考数据表第5页-> 6.5页电气特性/使能和 UVLO (EN 引脚)/输入电流1.15uA;第13页公式3说明。
    2.是的、您可以使用框架级电源 PG 来控制 EN、而无需上拉电阻器。 需要检查一个参数:在拉高时(电平级电源)检查 PG 引脚的封装电流。 建议在电路板上保留上的上拉电阻器位置。