Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1, BQ24617, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQ78350、 BQ24617、 BQSTUDIO
您好!
我想将 BQ78350连接到 BQ76920、正如数据表所述、这应该可以正常工作。
现在、我正在思考如何为电池充电。 我想知道我是否需要另一个 IC 来为电池充电、或者 BQ78350
我自己做这个。 在 BQ78350-R1的数据表中、没有引脚可用于输入适配器电流。 我想、
使用 BQ24617进行充电过程。
在这种情况下、所有充电配置都是使用 BQ24617完成的。 (配置预充电电流、充电电流等)
您对此有何看法? 这是否起作用?