This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:我是否需要额外的充电芯片、或者是否可以使用此 IC 为电池充电?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1, BQ24617, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656409/bq78350-r1-do-i-need-an-additional-charge-chip-or-can-i-use-this-ic-to-charge-the-battery

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350BQ24617BQSTUDIO

您好!

我想将 BQ78350连接到 BQ76920、正如数据表所述、这应该可以正常工作。

现在、我正在思考如何为电池充电。 我想知道我是否需要另一个 IC 来为电池充电、或者 BQ78350

我自己做这个。 在 BQ78350-R1的数据表中、没有引脚可用于输入适配器电流。 我想、

使用 BQ24617进行充电过程。

在这种情况下、所有充电配置都是使用 BQ24617完成的。 (配置预充电电流、充电电流等)

您对此有何看法? 这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    bq78350-R1不是充电器、它负责管理电池的测量、保护和电量计量。 它可以报告电池的充电电压和电流、但某些外部充电器必须提供该电压和电流、并通过适当的适配器源进行开发。 bq24617似乎是一个不错的选择。 如果您需要帮助、请检查该器件的可用参考文档、搜索具有该器件型号的帖子、如果未找到相关主题、请输入一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    参考第8页的应用手册、可以看到有一种充电算法可以改变

    充电电压并更改充电电流(或者一般情况下:它会影响充电过程)

    如果 BQ78350不支持充电功能、它如何影响充电过程?


    例如:我会按照数据表中的建议同时使用 BQ76920和 BQ78350。

    BQ24617进行充电。 使用此芯片、我将配置充电电压、充电电流。 充电算法等。

    那么、BQ78350为什么支持充电算法?

    应用手册: www.ti.com/.../slua726.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您参考的应用手册和 bq78350-R1技术参考手册将充电算法描述为一组电压、电流和延迟。 有关详细信息、请参阅技术参考。 充电器可以读取此信息以确定向电池提供什么。 bq78350-R1不会为电池充电。 如您所示、它没有电源适配器的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    因此、我想使用充电器 IC、它可以从 BQ78350接收数据。 然后、BQ78350应通过通信路径与充电器连接。

    有两个通信路径、可从 BQ78350->I2C 或 SMBus 使用。

    参考第3页上 BQ78350的数据表、可以看到 I2C 路径是"保留"用于 BQ76920的。 (明确表示 I2C 适用于 BQ76920)

    正如我在94页的《BQ78350技术参考》中看到的、BQ78350有很多命令可与 SMBus 协议一起使用。

    因此、我认为我必须通过 SMBus 将充电器 IC 连接到主机控制器 BQ78350、才能访问此命令。

    最后、BQSTUDIO 将通过 SMBus 连接到 BQ78350。 使用软件、我将控制并获取电池信息。 使用软件、我将控制充电算法。 针对这个的控制参数、将通过 SMBus 被发送至 BQ78350、而 BQ78350将控制参数发送至充电器。

    因此、我只需要一个充电器 IC、它可以通过 SMBus 获取信息。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    请参阅 bq78350-R1数据表第1页上的简化版原理图。 I2C 专用于与监控器进行通信、不能用于其他通信。 此 I2C 总线上不应存在任何其他内容。 SMBus 是与监测计进行外部通信的路径。
    bq78350-R1将提供充电器的充电参数以供读取、或者可以广播这些参数、如技术参考手册的第16节所述。
    如果您的充电器为"智能"、则可能会通过充电器 IC 或 MCU 支持 SMBus、并且可能希望轮询电池参数或接受广播、具体取决于其架构。