This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:LM25118功率耗散

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654960/lm25118-q1-lm25118-power-dissipation

器件型号:LM25118-Q1

您好!

我想知道如何计算 LM25118的功耗

这是我的估计值:

Pdiss = Pvcc +引脚+ Penable

Pvcc=(VIN-Vout)*(Qg_HO+Qg_LO)* fsw

PIN=VIN*Iq                                        ,其中 静态电流 Iq =10uA  

Penable = I_EN*V_EN (on)                I_EN=1uA

我仍然不知道如何准确估算 SS 引脚和 FB 引脚的功率耗散??

此致

RANA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要损耗在驱动器中、而您在 Pvcc 中得到了该驱动器。 其余损耗可通过非开关 Ivin 计算、每数据表约为5mA。 这些是内部逻辑损耗、所有电流都来自 VIN 引脚:VIN x IVCC = Vin x 5mA。 此 IVCC 中包含 SS 电流。 FB 引脚内部几乎没有功耗、因为它在误差放大器的输入端具有非常高的阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    此致、
    RANA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个校正:对于 PVCC、它应该是 VIN x (Qg_HO+Qg_LO) x FSW。 驱动器电流由内部 VCC 稳压器提供、也来自 VIN、因此开关引起的总损耗为 VIN 乘以平均驱动器电流。

    简而言之、IC 内部的总功耗为:

    VIN x [ 5mA +(Qg_HO+Qg_LO) x Fsw ]

    很抱歉造成混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我的研究之后、我找到了另一个公式来计算为功率 MOSFET 的栅极电容完全充电所需的电流量。

    IG = QG/t (TRANSITION),其中 t (TRANSITION)=所需的转换时间(MOSFET 的吨)

    使用上面提到的第一个公式,IG=QG *Fsw =28nC*275Khz=7.7mA

    使用第二个公式 IG = QG/TR = 28nC/15ns = 1.86A 其中 TR = MOSFET 的上升时间

    请确认我需要使用开关来计算栅极电流吗?

    此外、在我的原理图中、我在 MOSFET 的栅极和 HO 引脚之间使用电阻= 4.7欧姆、我想计算该电阻的功率耗散。 我需要计算 IG (avg)还是使用峰值栅极电流?

    此致
    RANA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请记住
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.7mA 是用于计算功率损耗的平均电流。  1.86A 是评估驱动能力所需的峰值充电电流。

    您的4.7Ohm 栅极电阻器与内部驱动器共享损耗、因为它们是串联的。 它大于内部驱动器阻抗(大约2 Ω)、因此它将在上面计算的值中占据较大的一部分。