This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:寻找用于 DDR4存储器终端的8A 或更高输出电流转换器

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656970/tps53317-looking-for-8a-or-higher-output-current-converter-for-ddr4-memory-termination

器件型号:TPS53317

您好!

我推出了一款需要高电流 VTT 以用于 DDR4存储器终端的新设计。 我发现 TI 具有 TPS53317 @6A、但我需要具有更高电流(8A)的 TPS53317。 非常感谢您能为该问题提供任何解决方案! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单个 DDR4存储器是否需要8A VTT 电流?

    如果单个存储器的 VTT 电流小于6A、您是否可以在设计中考虑两个 TPS53317?

    BTW、两个 TPS53317无法堆叠以提供更高的电流。 它们必须单独运行。

    谢谢