Other Parts Discussed in Thread: TPS65130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 各位同事好!
我必须使用 TPS65130通过3节 AA 碱性电池电源产生+5VDC 和-5VDC。 每个电源轨的电流要求< 50mA。 PCB 将是6层。
我的问题是...我应该努力将所有组件放在 PCB 的一侧还是使用顶层和底层(组件和焊接侧)?
谢谢、此致、
Dave