This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:基本布局建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656997/tps65130-basic-layout-advice

器件型号:TPS65130

各位同事好!

我必须使用 TPS65130通过3节 AA 碱性电池电源产生+5VDC 和-5VDC。 每个电源轨的电流要求< 50mA。 PCB 将是6层。

我的问题是...我应该努力将所有组件放在 PCB 的一侧还是使用顶层和底层(组件和焊接侧)?

谢谢、此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请将所有组件放在 PCB 的一侧。 遵循 d/s 布局部分(第10章)中所述的规则也至关重要、尤其是要注意高开关和敏感信号。

    如果您对布局有更多问题、请随时再次将其发布在此处。
    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilona、

    非常感谢。 我认为情况就是这样。

    我已经完成了布局的第一次迭代。 如果您愿意、我会在今天晚些时候发布给您以供您发表评论!

    此致、

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilona、

    您好!我想向您发送这个 PCB 设计供您参考。 屏幕截图看起来不是很好。 我是否可以通过任何方式向您发送 PCB 设计文件(OrCAD 格式)。 或者、您可能会建议另一种方法来为您提供设计。

    谢谢、此致、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    当然、只需向我发送一封包含这些文件的电子邮件。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,谢谢。 已通过电子邮件直接发送给您!

    此致、Dave