Other Parts Discussed in Thread: TLC5926
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5926 您好!
我使用3个 TLC5926来驱动16个 RGB LED、TLC5926芯片是串联的(48位输出控制位流: 16 (红色)、16 (绿色)、16 (蓝色))、但是、在通过位流且 OE 信号线被拉低后、我想点亮的 LED 会闪烁很短时间、然后消失、我已连接波形。 (粉色:锁存启用、 蓝色:OE、 黄色:数据、绿色:时钟)、我已仔细检查硬件和时钟编号、看起来不错。 在数据表中、它表示只要 OE 信号在完成发送控制位流后被拉至低电平、电流就应该灌入。 我想知道芯片为什么不能持续驱动 LED。