This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 -不稳定运行、高电流消耗和过热

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656330/lm5175-lm5175---unstable-operation-high-current-draw-and-excessive-temperature

器件型号:LM5175

您好!

我们正在其中一种新设计中使用 LM5175。 在设计过程中、我们收到了 WEBENCH 设计建议、并仔细研究了数据表。

几天前、我收到了该板的第一批原型。 但是、我在使用该稳压器时面临许多问题。 具体而言:

  • 稳压器变得很热(空载时为70-80°C、Vin 12-24V)。
  • 电流消耗过大(有时大于300mA @ 24V、无负载)。
  • 它表现出不稳定的运行、即随机冷却或再次变热、电流消耗具有很大的摆幅(从30mA 到超过300mA)。 所有这些都没有明显的理由。

无论稳压器的负载如何(在无负载和高达1.5A 的条件下进行测试)、我们的所有3个原型都可以在所有工作条件(任何 Vin)下重现结果。

有什么想法会导致这种不稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会显示 SW1和 SW2波形、并同时指定负载条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究一个特定的原型、问题最严重。 遗憾的是、该原型上的稳压器已死亡、没有明显的原因。

    现在我正在研究另一个原型、它表现出更好的行为。 它仅消耗100mA 电流。 我附加了'scope screenshot。

    蓝色为 SW1、黄色为 SW2、输入电压为17V、输出电压为12V、输出无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了输出电容器。 我使用的是较大的、ESR 低得多的电阻器、这似乎解决了我的所有问题。